结果:找到"活动 单片机 智能车",相关内容1000条
  • 智能小车编码器检测出来的速度,如何和PWM输出匹配??
  • 之前做过一次平衡车,没有深究知识细节。这一次做智能小车,一步一步搞清楚相关知识点,最近有一个疑问:通过定时器编码器功能检测出来的电机速度,如何匹配驱动电机的PWM值?目前代码的设置如下:1.主频200MHZ2.编码器定时器TIM2:分频1,周期655363.PWM驱动定时器TIM8:分频1,周期655364.基础定时器TIM5:分频200,周期10000,也就是10MS循环一次。然后我通过M法计数方式,PWM值给定32768,然后算出来得出:externintRead_Encoder_Value(uint8_tTimer);floatMotorCurSpeed=0.0;voidBSP_TIM...
  • 所属专栏: 立创开发板 标签: ,直流电测速,直流电 发帖人:风也温柔 发帖时间:2024-02-03 17:36:00
  • 舵机与智能马桶的完美融合
  • 随着科技的不断发展,智能家居成为了现代生活的重要组成部分。智能马桶作为智能家居的热门产品,其高效、舒适、便捷的功能受到了广大消费者的喜爱。而在智能马桶中,舵机的应用更是为智能马桶带来了无限可能。本文将探讨舵机在智能马桶上的应用及优点。什么是舵机?舵机作为一种位置(角度)伺服的驱动器,本身就是一个小型的伺服电机系统,一个闭环的控制系统。相对于减速电机来说,舵机可以直接通过内置的控制器对电机驱动电路的控制,来实现精确的角度调节和速度控制。在智能马桶中,舵机主要被用于以下两个方面马桶盖的自动开合:目前在智能马桶的翻盖功能实现上,德晟智能提出了两种不同的解决方案:一、翻盖电机:只需要取舵机的电机和减...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: 舵 家居 马桶 舵 发帖人:DSpower 发帖时间:2023-12-11 10:48:00
  • 电动车车充芯片方案,电动车USB车充芯片,电动车手机充电器IC
  • 车充IC方案USB手机充电器芯片100V降压芯片低功耗驱动方案电动车/电瓶车车充IC,USB手机充电器IC,电动车车充芯片方案,电动车USB车充芯片,电动车手机充电器IC从事电源行业十余年,可为客户提供电动车车充芯片、USB手机充电器芯片、GPS定位器防盗器芯片、POE电源芯片、POE交换机芯片、POE分离器芯片、电动车电瓶车仪表仪器供电芯片、电动车电瓶车主控板供电芯片、BMS锂电池保护板芯片、BMS电池管理芯片等。48V60V72V80V85V90V95V100V105V110V120V130V150V降压稳压IC。AP921X可应用于GPS定位器芯片方案中,性能优越、低成本、兼容性强。A...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 电充芯方案,电USB充芯,电充电器IC 发帖人:LED驱动芯片欧阳 发帖时间:2022-01-11 10:33:00
  • CI522与CI523的13.56MHZ区别开发资料
  • CI523是一款应用于13.56MHz非接触式通信中的高集成度读写卡芯片,它集成了在13.56MHz下所有类型的被动非接触式通信方式和协议,支持ISO14443A/B的多层应用,,体积做到业界最小封装2·概述Ci522是一个高度集成的,工作在13.56MHz的非接触式读写器芯片,阅读器支持1SO/IEC14443A/MIFARE。
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 锁,电仪表 发帖人:动能1234 发帖时间:2021-08-20 15:42:00
  • ST单片机缺货涨价都疯了吧,渠道优势有用。。。
  • 近一个多月以来,受国外疫情影响,最新消息法国、德国更是进行了极端的防护机制,已经“封国”了,晶圆供货紧张、人工不足。。显然,新一轮的缺货随之而来,并且根据目前看来,短期内还不能缓的过来。。作为老牌竞争对手,TI虽然也受影响,但相对的影响没那么大,TI的综合性价比凸显上来了,给大家介绍一下MSP430系列单片机是德州仪器1996年开始推向市场的一种16位超低功耗的混合信号处理器,给人们留下的最大的亮点是低功耗而且速度快,汇编语言用起来很灵活,寻址方式很多,指令很少,容易上手。主要是由于其针对实际应用需求,把许多模拟电路、数字电路和微处理器集成在一个芯片上,以提供“单片”解决方案。其迅速发展和应...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: ST TI 发帖人:dnsj052 发帖时间:2020-10-30 11:12:00
  • 关于单片机控制多个(20个)RGB(4脚)的方法
  • 我用单片机控制RGB彩色灯(4脚),想问下各位老师,能怎么设计,或者简单控制多个(大约20个左右)彩色灯实现三种颜色(红、绿蓝)不同转换的简单电路就行,每次只能控制一个灯,是不是需要加上锁存器或是其他的扩展芯片,就像控制数码管那样,让有个大概的思路可以试着制作一下,如果可以制作出来,一定分享资料!!谢谢了
  • 所属专栏: 学学单片机 标签: RGB灯 驱 发帖人:larry01 发帖时间:2020-10-02 09:33:00
  • 基于STC8A的智能车+立创EDA暑期训练营基础班
  • 首先介绍一下,因为经常看视频学习,所以经常上B站。去年的时候在研究ESP8266就在B站上找视频,看到了技小新团队的视频,觉得很不错,就一路学了下来,就关注了立创EDA公众号。在大二下学期学习了画图,我们学校开的课是protel99se,我在学习的过程中感觉到非常的麻烦,很多步骤非常的繁琐,对新手来说很不友好,于是就寻找别的画图软件,用过AD,这个确实功能很强大,但是我感觉不适合我,首先是太多了,安装很不方便,也很卡,管理工程也麻烦。相对于立创EDA,我使用的是网页版,这个真的是不要太方便,直接在浏览器就打开了,工程什么的都可以存储在云端,封装不用自己画,我感觉我真是一入手就入坑,再也不想用...
  • 所属专栏: 活动专属 标签: 发帖人:冷月枫212 发帖时间:2020-08-19 20:13:00
  • 采用MCU做视觉识别
  • 利用视觉识别模块,能够给产品增加新鲜的玩法。识别的算法集成在模块中,无需联网,摆脱了对网络的束缚,识别响应速度快,且无隐私泄露的风险。识别的结果通过UART或者I2C输出,能够与绝大多数的控制板、开发板进行通讯。如何跟arduinomicrobit等主流控制板结合,可以下载本附件:中文V1.1.zip。
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 视觉识别 人工 AI 创客 器人 发帖人:tarzen 发帖时间:2019-04-30 16:16:00
  • 来,一起做个智能小车【内附高颜值谍照】
  • 先来搞清楚2个问题:问题1:四驱车与前驱(后驱)车的区别四驱车,是四个轮子都驱动,就是每个轮子一个电机,需要四个电机。前驱或者后驱车,就是前面两个轮子带电机或者后面两个轮子带电机。我们电子工程师DIY的话,四轮驱动要比两轮驱动更容易做。因为,我们只要设计好了一个轮子带电机和小车底板的连接,其它几个轮子照样做就可以。如果是两轮驱动的话,还需要设计另外两个轮子与底板的连接,可能会涉及到机械结构的问题,开模、定做什么的,会比较麻烦。问题2:轮子带电机是否可以空转滑动如果轮子带了电机,是不能够空转或者滑动的,必须要给电机供电才能转起来。搞清楚了上述2个问题,我们就可以开始做了。这次,我们先做一个四轮...
  • 所属专栏: 方案教程 标签: 发帖人:o技小新o 发帖时间:2017-12-05 22:33:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: